This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:HDMI 设置

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062633/tusb1146-setup-for-hdmi

器件型号:TUSB1146

大家好、  

如 TUSB1146的数据表中所述、该器 件支持 USB Type-C 交替模式接口、例如 HDMI 交替模式。 我的客户能够像应用手册中描述的那样设置主机端:

www.ti.com/.../slla333.pdf

现在、他很难设置客户端(显示端)。 数据表中提供了 DisplayPort 示例、但不提供 HDMI 示例。  

您能否解释一下、是否可以对 HDMI (TUSB1146+ TUSB1046或 TUSB1146+TUSB1146)进行相同的设置、以及如何配置控制逻辑寄存器。  

谢谢你  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1月

    在显示端、根据 HDMI 交替模式规范、仅支持 HDMI。 该规范不支持显示端的 Type-C 上的 HDMI。

    您可以在显示屏侧执行 DP over Type-C、然后使用 DP 转 HDMI 有源协议转换器。

    谢谢

    David