This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:将 T1OUT 连接到 T2IN / R1OUT 连接到 R2IN 以反相信号

Guru**** 2925760 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062401/max232-connect-t1out-to-t2in-r1out-to-r2in-to-invert-signal

器件型号:MAX232
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G04

大家好、

我的客户将 T1OUT 连接到 T2IN、将 R1OUT 连接到 R2IN 以反转信号。

您能否检查它不会导致器件损坏?  

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如绝对最大额定值中所示、T2IN 电压不得超过电源轨。

    kΩ 在 T1OUT 和 T2IN 之间添加一个串联电阻器(例如10k Ω)、以将电流限制在无害的值。 但数据表未指定该电流的限制、因此处理反相信号的唯一正确方法是使用单个通道并在逻辑侧添加反相器(例如 SN74LVC2G04)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saito、

    我同意克莱明的观点。 为了确保不违反最大规格、这个器件在未经修改的情况下不能支持这个特性、特别是在数字输入上。 虽然此解决方案是可行的、但我建议使用具有外部逆变器的分立式解决方案。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    Eric Schott