This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR822:最好将转接驱动器放在哪里?

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062225/ds160pr822-where-is-it-better-to-place-redriver

器件型号:DS160PR822

我的问题是指所有常见的 PCIe 转接驱动   器、但我特别问的是 DS160PR822。

最佳实践是什么-将  PCIe 转接驱动器放置在线路的前半部分(靠近发送器)或放置在线路的后半部分(靠近接收器)?

我假设 PCIe 转接驱动器的 TX 路径比通用 CPU 或其他器件更好 。 因此、我将转接驱动 器放置在线路的前半部分、这样我就可以获得良好的 RX 信号并执行转接驱动器提供的高质量 TX 信号。 我对不对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    本应用报告的第5.1节 介绍了 PCIe 第4代应用的理想转接驱动器位置。 本质上、转接驱动器的前置通道上的损耗不应低于14dB。 因此、如果您为上游和下游通道使用一个转接驱动器、最好在中间的某个位置使用该转接驱动器。 如果您有单独的上游和下游转接驱动器、则可以对它们进行偏移、使每个转接驱动器更靠近各自的接收器。 如需更多信息、请阅读链接的应用报告。   

    谢谢、

    David Creger