This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:是否仍可以在没有 VDD 的情况下使用轮询模式?

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062158/tic12400-q1-can-it-still-using-polling-mode-without-vdd

器件型号:TIC12400-Q1

各位专家、您好!

我发现数据表显示 VDD 用于 SPI 通信。 因此、如果我不施加 VDD 电源、器件可以正常工作? 在没有 VDD 的情况下、轮询模式和唤醒是否仍然有效?

谢谢

BR

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    是的、这些函数在没有 VDD 的情况下仍能正常工作、但是、为了配置轮询模式、需要写入 SPI 寄存器。 因此、如果 VDD 在配置完成后被移除、那么是的、这将起作用、否则在某个时候必须提供 VDD。

    此致、

    Eric Hackett