This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:LVDS 至 SN65HVD78 RS485接收器

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061924/sn65hvd78-lvds-to-sn65hvd78-rs485-receiver

器件型号:SN65HVD78

能否使用 SN65HVD78接收器接收 LVDS 信号? 是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;LVDS 端接电阻器上的电压大约为±350mV、这对于 SN65HVD78来说足够了。

    但是、RS-485发送器在同一电阻器上产生的典型电压大约为±2V、因此您的噪声裕度比 RS-485系统中的噪声裕度更小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SN65HVD78的额定速率高达50Mbps。 根据 TIA/EIA-644标准、LVDS 的最大信号传输速率为655Mbps。 请注意、如果超过数据表中列出的最大信号频率(50Mbps)、我们将无法再保证器件的电气规格。  

    Clemen 说过这一点、但 LVDS 可以在推荐的100 Ω 终端电阻器上产生+-350mV 的差分电压。 该差分电压高于+-200mV 的 RS485标准。  

    此致、

    Tyler