This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] DS90UB954-Q1:是否需要 PDB 硬复位?

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062291/faq-ds90ub954-q1-pdb-hard-reset-required

器件型号:DS90UB954-Q1

在954数据表中、加电排序图55和56显示了第一个 PDB 后的硬复位。 这是一个要求、建议还是仅用于显示是否在加电所需的时序(t7和 t8)后执行硬复位?

如果 VDD18、VDDIO 和 REFCLK 在 PDB 变为高电平之前都保持稳定、是否仍然需要/建议进行硬复位?

谢谢、

Justin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    不需要像图中所示那样进行硬复位。 图中所示的原因是为了显示在运行期间使用 PDB 进行复位时所需的最小低脉冲宽度。  

    此致、

    Casey