This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:用于 MCU F28004X 的 CAN FD 接口

Guru**** 2587155 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, ISO1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1062241/tcan1145-q1-can-fd-interface-for-the-mcu-f28004x

器件型号:TCAN1145-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550ISO1044

您好,我想使用 CAN FD 与 F28004X 通信。 因为 MCU 中没有集成 CAN FD 硬件。

因此、我似乎必须在外部使用 CAN FD 控制器。

我认为 TCAN4550是一种选择、但 TCAN114X 系列的用途是什么?它可以用作 CAN FD 收发器吗?

因为我的应用是电动汽车中的高压压缩机控制器。

我必须使用 CAN 信号和 MCU 接口进行隔离。

对于 TCAN4550、需要隔离的信号太多。

此致

箭头

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arrow、

    这是一个好问题。 首先、它听起来不像您在这种情况下所寻找的 TCAN114x。 这只是一个 CAN 收发器、并且没有集成 CAN 控制器。 CAN 数据通过该器件上的 TXD 和 RXD 引脚驱动、SPI 仅用于配置。  

    TCAN4550听起来更像您正在寻找的解决方案。 该器件是一款功能齐全的 CAN FD 控制器、具有可通过 SPI 进行完全控制和连接的集成收发器。 这意味着 CAN 数据也通过来自 MCU 的 SPI 连接。 TCAN4550还具有一种模式、您可以在该模式下分接 CAN TXD 和 RXD 信号、以便与外部 CAN 收发器配合使用。 对于将 TCAN4550用作 CAN FD 控制器的隔离式解决方案、我建议采用这种方法。 这样、MCU 和 TCAN4550可以位于隔离栅的同一侧。 然后、TXD 和 RXD 信号可与位于操作侧的 CAN 总线隔离。 也可以使用 ISO1044 (隔离式 TCAN1044)等隔离式 CAN 收发器来集成该器件。  

    因此、本例中的最终解决方案包括 F28004x -> SPI -> TCAN4550 -> TXD/RXD -> ISO1044 -> CANbus。  

    请告诉我、这听起来是否与您正在寻找的解决方案类似、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott