This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:关于上电、下电序列、时钟输入时序

Guru**** 2925300 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061614/tusb8042a-about-power-up-down-sequence-clock-input-timing

器件型号:TUSB8042A

TUSB8042Aの電源投入、クロック入力タイミング、パワーダウンシーケンスについて教えてください。μ A
我々の回路構成は、水晶発振器 CMOSを用いてXIの入力端子に入力するように構成されている。μ A (1.8V_4 μ A

【質問1】μ A

データシートに「図1 の電源投入タイミング要件」について質問があります。

GRSTzがコンデンサにGNDに接続されている場合、図1の「VDD→VDD33」のパワーアップシーケンスを満たす必要があります。

ただし、VDDとVDD33が安定した後にGRSTzがデサートされた場合、VDDとVDD33のパワーアップシーケンスを要求することなく、順不同で起動することは可能ですか?

(VDD→VDD33またはVDD33→VDDの順序)

[質問2 ]

VDDとVDD33が安定する前に、水晶発振器からXI端子にクロックを入力しても大丈夫ですか?

XI端末ですが、電源が供給されていない場合に入力を行うとラッチアップが発生しますか?

[質問3 ]

電源ダウンシーケンスについて教えてください。μ A

電源を切る場合、XI端子の水晶発振器を停止した後、VDDとVDD33の電源を切ることをお勧めしますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只要3.3V 和1.1V 电压相互接近、就不会出现使用无源复位电路的问题。 因为我们担心客户在之后延迟1.1V 斜坡
    3.3V 斜坡、在数据表中添加了措辞。 1.1V 之前3.3V 斜升的潜在问题是无源复位电路依赖于外部
    电容器和3.3V 的内部上拉电阻、如果1.1V 在3.3V 斜坡后很好地斜升、则在集线器完全通电之前、复位有可能会结束。

    GRSTz 上的1uF 电容器对于大多数应用来说是可以的、但如果电源斜升时间较长、它们可能需要将其增加到2uF 以满足上电复位要求
    计时条件。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JMMN

    感谢你的答复。
    我理解问题1。

    请告诉我问题2和问题3。

    [问题2]

    在 VDD 和 VDD33稳定之前、是否可以将晶体振荡器的时钟输入到 XI 端子?

    [问题3]
    请告诉我断电顺序。
    在关闭 VDD 和 VDD33的电源后、是否可以停止 XI 终端的24MCLK (晶体振荡器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从功能上讲、在器件加电/断电后启动和停止时钟是可以的、但 XI 引脚未列为失效防护。

    此致、

    JMMN