This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210EVM:有关 TUSB1210的耦合设计问题

Guru**** 2913380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061870/tusb1210evm-couple-design-question-on-tusb1210

器件型号:TUSB1210EVM

大家好、  

下面是有关该器件的一些问题。 是否可以获得您对此的评论?  

  • 是否可以向我分享完整的原理图?  
  • 对于主机、如果我们使用 A 型 USB A 型连接器、我应该使 ID 引脚悬空还是将 ID 引脚连接到 GND?
  • 我仍然无法理解 ULPI 输入时钟模式和 ULPI 输出时钟模式。 我应该如何选择它们?

此致、

Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      对于主机、您可以将 ID 连接到 GND。

      对于输入时钟模式、时钟用作来自 ULPI 的基准时钟。

      对于输出、REFCLK 用作 基准 CLK 并 使用外部振荡器。

     请接受我的友谊请求并发送原理图。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、  

    感谢您的回复。 我尚未看到您的请求、而是向您发送了请求。 请检查并告知我。 谢谢!

    此致、

    Leroy Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送