This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0002:支持 MADI 兼容性

Guru**** 2928800 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0002, LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061578/lmh0002-to-support-madi-compatibility

器件型号:LMH0002
主题中讨论的其他器件: LMH1218

大家好、

我的客户希望将 LMH0002与支持的 MADI 配合使用。
他还可以应用以下6dB 无源衰减器块吗?


https://www.ti.com/lit/an/snla299/snla299.pdf

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、这应该起作用。

    请注意、10pF 电容用于降低 LMH1218器件的压摆率。 可能需要为 LMH002器件调整该电容值。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    非常感谢您的支持。
    我知道。

    此外、我相信添加75欧姆端接在负载对称性方面是理想的选择。
    你怎么看?


    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    同意。 这使阻抗负载保持平衡。

    此致、、Nasser