This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD234:QUOT;LVTTL 5V IO"意味着什么?

Guru**** 2386920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD234
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061567/sn65hvd234-what-does-lvttl-5v-io-mean

器件型号:SN65HVD234

你(们)好

我想知道"LVTTL 5V IO"的含义

SN65HVD234 (尤其是 D 端口)是否支持 LVTTL 5V? 该 LVTTL5V 的电流规格是什么?

山田,B.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yamada、

    LVTTL 5V IO =低电压晶体管-晶体管逻辑5V 输入/输出

    是的、SN65HVD234支持 LVTTL 5V 耐压 IO。  D 端口高电平输入电压为2V < VIH < 5.5V。  

    到 D 端口+-30uA 的高电平和低电平输入电流。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler San

    感谢您的评论!!

    山田,B.R