This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:远距离下 i2c 的防辐射解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060987/p82b96-rad-hard-solution-to-i2c-over-long-distance

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TIDA-060013

您好!

此问题与此问题相关:

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/945194/sn74ahc245-q1-i2c-compatible-bidirectional-bus-transceiver-implementation-using-aec-q100-device-s?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=P82B96#

我对有关 I2C over CAN 参考设计(TIDA-060013)分立式解决方案的讨论感兴趣。 在本例中、我们正在为航天应用寻找防辐射解决方案。 是否可以与其他人讨论此问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre、

    在分立式方法中、可能很难为每个组件找到耐辐射器件。 我知道只有一个耐辐射 CAN 收发器、即 SN65HVD233-SEP。 我已将其分配给一位专家、他可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andre、

     如果您想讨论 I2C over CAN 设计、但我不太了解航空级资质、请发送电子邮件至 duynguyen@ti.com (虽然我们不会阻止有关这方面的讨论、因为如果我们知道业务机会、并且我试图拉拢合适的人、看看我们是否可以实现这一目标、我们就可以尝试实现这一目标)

    -Bobby