This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:SD_Cnfg 中 SD_TIME 位的搭接

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061571/dp83620-strapping-for-sd_time-bit-in-sd_cnfg

器件型号:DP83620

你好

我们正在尝试配置 DP83620指示器 EtherCAT 网络、其中一项要求是实现快速链路丢失检测。

DP83620文档说明可通过在 SD_Cnfg 寄存器中设置 SD_TIME 控制来启用快速链路丢失。

可以通过执行自举而不是显式寄存器写入来设置 SD_TIME

谢谢你

Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    没有任何自举选项可实现快速链路丢失。

    --

    此致、

    Vikram