This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK100:无变压器评估的一般问题

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061309/tlk100-general-question-for-transformerless-evaluation

器件型号:TLK100

您好、支持团队、

我的客户在应用手册 SLLA310中查询评估结果。 您可以支持吗?

*图10 - 11结果实际测量结果吗? 或仿真数据? 如果是仿真、则使用哪种仿真器?

*是否可以将符合性测试上的相同眼图模式用于无变压器设计?  

他们不在新设计中使用 TLK100、但希望将其作为参考。

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我们无法进一步确认、但看起来像 MATLAB 图、其中包含从器件测量中转储的波形原始数据。 是相同的眼图模式可用于检查信令的运行状况。

    --

    此致、

    Vikram