This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR2944, AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061791/awr1243

器件型号:AWR1243
Thread 中讨论的其他器件: AWR2944AWR1843

您好!

我想将 AWR1243连接到 MCU。 从哪里可以获得有关这方面的完整信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    遗憾的是、TI 没有提供有关这方面的完整信息、因为我们不提供同时包含这两者的开发套件。

    开发系统 AWR1243+MCU 涉及的问题

    • 将毫米波链路 API 移植到 MCU、以便与雷达传感器进行通信。
    • 在 MCU 上开发雷达信号处理链

    如果您没有此专业知识、我们建议您考虑 AWR1843或 AWR2944。 这些平台具有集成 MCU、我们提供完整的演示套件。 这些平台上的评估和开发将更加容易,因为我上面提到的项目已经得到实施

    谢谢你
    Cesar