This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS250:1:4 LVDS 开关?

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS250, DS10BR254, DS25BR204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061295/sn65lvds250-1-4-lvds-switch

器件型号:SN65LVDS250
主题中讨论的其他器件: DS10BR254DS25BR204

各位专家:

我的客户正在寻找1:4 LVDS 开关。 第一个候选器件是 SN65LVDS250、但它支持四个输入。 我们正在寻找任何最佳器件。

在上述用例中、我们不需要2A/2B、3A/3B 和4A/4B。 我们需要针对 Y/Z 侧使用 DE 引脚。  由于 PCB 尺寸较小、他们希望减少未使用引脚的引脚数。 较小的 PKG 版本可能很好。

您可以推荐任何器件吗?  

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    遗憾的是 、我们没有专用的1:4 LVDS 多路复用器。  DS10BR254或 DS25BR204等器件可以正常工作。 有1:4 LVDS 中继器器器可通过控制引脚将输出断电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回答。 客户需要单独关闭每个输出、因此  不能使用 DS10BR254或 DS25BR204。

    我打算建议使用单 LVDS 缓冲器和1:4多路复用器。 你怎么看?

    此致、

    Uchikoshi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我认为这种解决方案是可行的。 两个组件 都需要放置在大多数传输介质之后。