This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:在新修订版数据表中添加1μF μ F 电容器的背景信息

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061598/max3232e-background-for-add-1-f-capacitor-on-new-revision-datasheet

器件型号:MAX3232E

大家好、

MAX3232E 新 µF (修订版 E)数据表在旧版本中添加了" VCC 和 GND 之间需要1 μ F 电容器才能满足指定的 IEC 16000-4-2额定值"。

①My 客户认为1µF μ F 电容器的放置是一个常见的设计问题。 请告诉我将其添加到数据表的原因。

②Does 裸片?需要增加一个1µF μ F 电容器

非常感谢您的及时支持、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [ 1µF userid="455910" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061598/max32e-background-for -add-1-f-capacitor-on-new-revision-datashe">①My 客户认为 μ F 电容器的放置是一个常见的设计问题。 请告诉我将其添加到数据表的原因。

    这是在 VCC 和 GND 之间添加旁路电容器的常见做法。 这有助于将高频噪声组件短接至 GND、从而在向器件供电之前清理电源。 添加此版本是为了满足 IEC 规范提供的 ESD 标准。 不过、我确实注意到数据表中的状态为16000-4-2、但我相信正确的 ESD 标准是 IEC 61000-4-2。 我认为这是我们结尾的一个拼写错误 这将在该数据表的下一修订版中进行更正。

    [?引脚 userid="455910" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061598/max32e-background-for -add-1-f capacitor-on-new-revision-datashe">②Does 裸片更改产品需要添加1µF μ F 电容器

    VCC 和 GND 之间至少需要1uF 的电容器、以仅满足 D、DB 和 PW 封装的指定 IEC 61000-4-2额定值。  

    此致、

    Tyler