This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A:USB 集线器检测问题

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061344/tusb2077a-usb-hub-detection-issue

器件型号:TUSB2077A

尊敬的 TI 团队:

我是 VOLANSYS 技术的 Sanket PATADIYA。  

在我们的项目之一中、我们使用  TUSB2077APT USB 集线器控制器 IC。 我们使用 IC 驱动1个上行端口和4个下行端口。

问题详细信息:

当我们将上行端口插入 PC 时、COMM 端口会在 PC 的设备管理器上生成、但会不断刷新。

当我检查引脚42 (PORTDIS)时、它在0至3V3之间波动。  

基本上、我们在 COMM 端口检测中遇到问题。

查找以下所附的抗折射率。

请建议合适的解决方案。

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanket、您好!

    下游端口缺少电容器/串联电阻器/15K 下拉电阻器、请参阅数据表中的图9。  缺少15K 下拉电阻可能会影响器件连接。  应添加电容器/串联电阻器、但对功能的影响较小。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的快速响应。

    实际上、我们已经在下游端口上应用了15k 下拉电阻、串联电阻和电容。

    请找到随附的 USB 端接原理图图片。

    在调试我的观察结果时、如下所示:

    引脚1,40,41,42:SUSPND、HUBCFG、PORTPWR、PORTDIS 分别 在0至3V3之间波动。

    您能否帮助我们确定哪个部分的 sch 会使这些引脚波动?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于某种原因、USB 主机似乎正在重置 USB。  您能否从主机提供任何调试输出?  正在使用什么操作系统?

    此致、

    JMMN