大家好、
我的客户遇到了一个奇怪的问题:
在眼图测试期间、LVDS 输出0和输出1的眼图很差、即 NG:

奇怪的是、输出内容正常、没有问题、客户的原理图设计如下:

请帮助我们分析这个问题、并告诉我们眼图为什么很差、这不仅发生在单个芯片上、而且其他芯片也有类似的现象、即 LVDS 0和 LVDS 1在正常显示时眼图很差、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户遇到了一个奇怪的问题:
在眼图测试期间、LVDS 输出0和输出1的眼图很差、即 NG:

奇怪的是、输出内容正常、没有问题、客户的原理图设计如下:

请帮助我们分析这个问题、并告诉我们眼图为什么很差、这不仅发生在单个芯片上、而且其他芯片也有类似的现象、即 LVDS 0和 LVDS 1在正常显示时眼图很差、谢谢。
尊敬的 David:
我将向您介绍他们的 SN65DSI84Q1布局。
[引用 userid="58569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060942/sn65dsi84-Q1-eye-chear-diagram dow-by-output-is -normal/3924655#3924655"] EFLOW DSI84-Q1并查看它是否解决了问题。"回流"的含义是什么? 很抱歉、您不确定这种方法、能否帮助您更具体地解释一下? 谢谢你。