This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:眼图不良、但输出正常

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060942/sn65dsi84-q1-eye-diagram-poor-but-output-is-normal

器件型号:SN65DSI84-Q1

大家好、

我的客户遇到了一个奇怪的问题:

在眼图测试期间、LVDS 输出0和输出1的眼图很差、即 NG:

奇怪的是、输出内容正常、没有问题、客户的原理图设计如下:

请帮助我们分析这个问题、并告诉我们眼图为什么很差、这不仅发生在单个芯片上、而且其他芯片也有类似的现象、即 LVDS 0和 LVDS 1在正常显示时眼图很差、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以看一下它们的布局吗? 4个 LVDS 通道的路由是否有显著差异?  

    1.他们是否尝试交换探头并查看问题出在探头还是通道?

    2.另请仔细检查 DSI84-Q1散热焊盘焊接范围、并确保有足够的覆盖范围。

    3.您也可以尝试对 DSI84-Q1进行回流焊、看看它是否解决了问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我将向您介绍他们的 SN65DSI84Q1布局。  

    [引用 userid="58569" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060942/sn65dsi84-Q1-eye-chear-diagram dow-by-output-is -normal/3924655#3924655"] EFLOW DSI84-Q1并查看它是否解决了问题。

    "回流"的含义是什么? 很抱歉、您不确定这种方法、能否帮助您更具体地解释一下? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基本上 、您再次加热并熔化焊料、看看它是否可以在散热焊盘和 PCB 接地之间建立更好的焊接连接。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、他们交换探针、甚至更改示波器进行测试。 下面是它们的 SN65DSI84Q1布局、敬请查看:

    虚线为 LVDS 线路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求吗? 从屏幕截图中可以看出、LVDS 路由没有问题。 但我想详细了解一下实际的布局文件。  

    接受我的友谊后、您可以通过私人邮件向我发送实际布局文件。 您还能向我发送实际眼图测试报告吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以将文件发送到您的电子邮件吗? 也许我们可以稍后通过电子邮件进行讨论、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我向您发送了我的联系人电子邮件、请检查。

    谢谢

    David