This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85-Q1:MIPICSI 至 RGB888桥接器与放大器;MIPICSI 至 LVDS 桥建议

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061839/sn65dsi85-q1-mipicsi-to-rgb888-bridge-mipicsi-to-lvds-bridge-recommendation

器件型号:SN65DSI85-Q1

尊敬的团队:

您能否推荐 MIPICSI 转 RGB888桥接接口和  MIPICSI 转 LVDS 桥接接口、以实现与 SN65DSI85-Q1类似的功能?

客户接受工业版、但汽车级插座更好。

非常感谢!!! )

BR、

华峰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    华峰

    产品系列中没有将 MIPI CSI-2转换为 LVDS 的器件。

    您可能需要一个处理器或 FPGA 解决方案来完成此转换。

    谢谢

    David