This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD257EVM:CAN 环回设计

Guru**** 2941190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD257EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061409/sn65hvd257evm-can-loopback-design

器件型号:SN65HVD257EVM

我有一个 PXI 卡、我正尝试为其设计自检。  是否可以将 SN65HVD257EVM 用作 CAN 系统的某种自检?  该功能是评估板固有的功能、还是我必须从头开始构建?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我相信此 EVM 可以帮助您完成您描述的内容。 EVM 上的收发器可使用 TXD 引脚的分线从 CAN 控制器驱动。 然后、收发器将驱动总线(即使它刚好在 EVM 上)并使 RXD 信号与 TXD 上驱动的信号相匹配。 这将实现 CAN 控制器和收发器的功能自检。 这听起来是否像您考虑的测试?

    此致、
    Eric Schott