This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD78:SN65HVD78 -输入差分电容

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD78, SN65HVD10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060991/sn65hvd78-sn65hvd78---input-differential-capacitance

器件型号:SN65HVD78
主题中讨论的其他器件: SN65HVD10

大家好、团队、

您能否共享 SN65HVD78的输入差分电容?

我们在数据表中只有输出一。

另一方面、SN65HVD10在数据表中具有输入和输出差分电容。

我需要与 SN65HVD78相同的信息。

我不确定是将这两者结合在一起、还是仅启用一个方向

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    是的、SN65HVD78的输入电容与输出电容相同。 这是一个半双工收发器-驱动器输出与接收器输入共用相同的引脚。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    感谢您的反馈。

    这是我的假设、但它打开了一个问题、为什么 SN65HVD10同时具有指定的 Cin 和 Cout?

    两者均为 DE= 0V、但典型值为15pF 和16pF。

    感谢后续行动。

    此致、

    日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日落

    问得好。 在我看来、这两个规格是指相同的特性。 这两个值仅为典型值(无界限)、彼此非常接近。 因此、我认为没有必要区分它们。  

    此致、