This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC180A:肖尔电路/开路总线检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LBC180A, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061213/sn65lbc180a-shor-circuit-open-circuit-bus-detection

器件型号:SN65LBC180A
主题中讨论的其他器件: THVD1452

您好!

是否可以检测 SN65LBC180A 接收器功能上的短路总线和开路总线?   请告诉我们。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 M.Hattori:

    该器件实际上无法"检测"总线故障、但确实存在针对开路情况的偏置。

    当总线开路(断开)时、SN65LBC180A 只有接收器偏置至输出高电平(/RE =低电平)。 在短路情况下、该器件无法实现失效防护高电平。  

    TI 的一些较新的 RS485器件内置了针对开路、短路和空闲总线情况的失效防护功能。 我会推荐 THVD1452器件、因为它是引脚对引脚兼容的、并且实现了我刚才描述的失效防护技术。 遗憾的是、该器件目前缺货。

    此致、

    Tyler