This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPD1E01B04-Q1:如何将 ESD 保护器件所需的电容与协议数据速率相关联?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD401, TPD1E10B06, TPD1E01B04-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061455/faq-tpd1e01b04-q1-how-do-you-correlate-capacitance-needed-in-esd-protection-device-with-protocol-data-rate

器件型号:TPD1E01B04-Q1
主题中讨论的其他器件:ESD401TPD1E10B06

Erika、您好!

您能否帮助推荐用于 UB933和 UB954的 ESD 二极管?  这两个部件的 FPD-LINK 最大 IO 电容是多少?

客户想知道数据线速率和上限之间的关系。

例如、4Gbps 需要大约20pF 的器件?

您是否有任何公式或计算方法

谢谢!

BR、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一般而言、比特率并不能满足系统的电容要求。 您需要了解其他信息、例如上升时间、每个周期的位数以及用于共享数据传输的行数。 例如、由于以太网将数据拆分为4个双绞线、因此每条1Gb 以太网接口可处理比1GHz 单端线路更多的电容。 您可以在以下应用手册 中阅读有关 USB 和 HDMI 等高速信号电容要求的更多信息:https://www.ti.com/lit/an/slva793/slva793.pdf?ts=1639156799830

     

    对于 FPD-Link、20pF 对于4Gbps 信号似乎太大。 我不能完全确定 FPD-Link 如何对其信号进行编码,但一般经验法则是比特率等于信号频率的2倍(4Gbps/2 = 2GHz)。 TPD1E10B06仅具有12pF 的电容、具有400MHz (600Mbps)的-3dB 插入损耗。 如果您参考下面 ESD401数据表中的眼图、3Gbps 信号需要~666ps 的时间才能完成一个周期。 由于频率= 1/周期、此信号的频率为1/666ps = 1.5GHz、为3Gbps 的一半。 因此、由于 ESD401的-3dB 插入损耗为6GHz、因此它可以支持该3Gbps 信号。

    话虽如此、线路/结电容并不是唯一会使信号衰减的东西。 另一个因素可能是多通道二极管的线间电容。 虽然输入电容是一个良好的起点、但最好参考眼图以准确了解二极管的性能。 对于4Gbps、我建议保持低于0.8pF。

    对于汽车串行器/解串器 ESD 保护、TPD1E01B04-Q1具有低电容和小封装尺寸、因此始终是一个不错的选择。 有关更多详细信息、请参阅此应用手册: www.ti.com/.../slvaf60a.pdf