This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:使用 DP83869EVM 分离单向发送器和接收器介质转换器

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060815/dp83869evm-unidirectional-transmitter-and-receiver-media-convertor-separate-using-dp83869evm

器件型号:DP83869EVM

要使用 DP83869EVM 在1000 Base 中构建单向介质转换器、需要进行哪些设置?

是否可以在原理图级别进行更改、以便无需更改固件?

如果是、请说明更改并提供宝贵的帮助

此致

Avi Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将需要一些固件配置。 您无法连接 RX 线、因此 PHY 仅从 MAC 获取数据并进行传输、而不是以另一种方式传输。 但是、您必须确定此设计、因为如果设计不起作用、则没有很好的解决方法。 这是一个非常不常见的用例。  

    您可以按照 Vikram 在原始帖子中的建议、将 PHY 置于内部环回并重新启动。 此外、由于 PHY 由于内部回送而进行自我检测、因此您需要手动配置 MDI (速度、MDI-X 等)、这通常由自动协商来处理。  

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆

    非常感谢您的快速响应

    由于我的应用需要单独构建发送器和接收器、  因此需要更改接收器的配置、因为我想建议的配置适用于发送器器件

    如果我错了、请纠正我的问题

    我将详细介绍我的应用-我想单独构建一个单向发送器和接收器器件。 因此、一个介质转换器仅用作发送器、而另一个器件仅用作接收器

    此致

    Avi Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avi、您好!

    您不能在您的一侧使用固件吗?  我了解情况下的直接方法是将 PHY 配置为介质转换器模式、并将两条线路连接到 LP 以建立链路、但随后使一对(TX 或 RX)处于非活动状态、因为将以一种方式发送流量。  

    如果可以使用固件、那么在执行 MDI 回送和手动配置时、按照 Vikram 在上述帖子中的响应并将一个板调整为仅 TX 或仅 RX、将是唯一的另一种方法。

    此致、

    Gerome