This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR101:具有均衡和预加重功能的 IBIS 模型

Guru**** 2874760 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR101, DS25BR204, DS25BR440, DS25BR120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060716/ds25br101-ibis-model-with-equalization-and-pre-emphasis

器件型号:DS25BR101
主题中讨论的其他器件: DS25BR204DS25BR440DS25BR120

尊敬的技术支持团队:

您能否向我发送 一个具有均衡和预加重功能的仿真模型(IBIS)?
我想至少使用具有预加重功能的模型。 这是因为除非设置了预加重、否则无法执行衰减校正。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请随附此器件的注意事项 IBIS 文件。 但是、此模型不会模拟 CTLE 或 DEM -这就是我们所拥有的全部。

    此致,Nassere2e.ti.com/.../1581.ds25br101.ibs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢你的答复。

    如果您有用于使用 其他器件(DS25BR101的类似功能)模拟 CTLE 或 DEM 的 ibis 模型、您能否进行介绍?

    此致、

    TTD

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们为 DS25CP104提供了 IBIS-AMI 模型。 此型号可用于其他类似产品、例如 DS25BR102、DS25BR440和 DS25BR204。 如果您有兴趣、请向我发送一份朋友请求以及您的电子邮件地址、以便我们将其发送给您。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢您发送 IBIS-AMI 模型。

    DS25BR102是否为拼写错误? 我在 TI 网站上点击了 DS25BR120。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、它应该是 DS25BR120。  

    谢谢,Nasser