This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP70025I:支持24位像素输出

Guru**** 2797345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061043/tvp70025i-support-to-24-bit-pixel-output

器件型号:TVP70025I

您好 TI 团队  

下面是有关该器件的两个问题  

1) 1)我们的要求是24位 RGB 像素输出。 上述部件号 TVP70025I 支持30位 RGB 像素输出,我们能否将每个 RGB 的2 LSB 位接地以仅使用24位 RGB 像素输出,请让我们知道我们的理解是正确的?

2) TVP70025I ,显示的器件不再受 TI 支持进行新设计,您能不能建议使用该器件的替代器件?   

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gagandeep 您好、

    我对该器件及其工作原理并不是很熟悉、但我想您可以忽略2个 LSB 位来获得24位、而不是30位。 这当然是我首先要尝试的。  但是、我不建议将输出引脚接地。 只需将其保持浮动/NC。 我相信您不会希望输出尝试将电压驱动到 GND 平面。  

    数据表明确提到: 未使用的输出可以保持未连接状态。

    [引用 userid="491265" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1061043/tvp70025i-support-TO-24位像素输出"]2) TVP70025I ,显示的器件不再受 TI 支持进行新设计,您是否可以建议替代器件?   [/报价]

    我不知道任何替代器件。

    此致、

    Ralph Jacobi