This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:PCA9557RGVR 与放大器;PCA9557RGYR 之间是否有任何差异?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061315/pca9557-is-there-any-difference-between-the-pca9557rgvr-pca9557rgyr

器件型号:PCA9557

你(们)好

我们的 DIN PCA9557是一款很好的新器件

但导致 PCA9557RGVR 缺货,您能否与 PCA9557RGVR 和 PCA9557RGYR 之间的差异共享? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGV 的间距为0.65mm、RGY、0.5mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    谢谢你

      PCA9557RGYR 似乎可以替代 PCA9557RGVR (只需重新布局脚针)

    对吧? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Clemens!

    您好、Kygo、

    正确。 除了建议的焊盘图案外、这些器件的工作方式也是相同的。  

    此致、
    Eric Schott