This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关过压/反极性电压保护器件建议的查询

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7462F, TMUX7308F, TMUX7412F, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060797/inquiry-for-overvoltage-reverse-polarity-voltage-protection-device-recommendation

主题中讨论的其他器件:TMUX7462FTMUX7308FTMUX7412FTMUX1072

您好、TI 专家

客户询问过压/反极性电压保护器件。

所需的规格如下所示。

--------------------------------------------------

过压:切断:6.0V 或更低/最大输入电压:高达25V

-反极性电压:最大输入电压:+-25V

--------------------------------------------------

是否有合适的器件?

请推荐。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    我们确实有一些故障保护多路复用器可以处理此应用、但需要更多信息:

    1) 1)可用的电源电压是多少?

    2) 2)您需要过压保护才能在6V 时生效、并且器件需要能够承受+/-25V 过压、这是正确的吗?

    3) 3)您需要保护多少个输入?

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Bryan

    我将回答您的询问。

    1) 1)可用的电源电压是多少?

    额定输入电压:USB 5V

    最大输入电压:+25V

    2) 2)您需要过压保护才能在6V 时生效、并且器件需要能够承受+/-25V 过压、这是正确的吗?

    :是的

    3) 3)您需要保护多少个输入?

    :USB 5V 单电源

    是否有任何合适的器件?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    遗憾的是、我们没有一个只能由5V 电源轨供电的器件、无法防止出现这些较高的电压。 最接近的器件是 TMUX1072、它具有6V OVP 跳闸点、可阻断高达18V 的电压。 此外、如果您可以选择提供更高的电源轨(最小8V)、我们还提供了可针对这些电压提供保护的器件、例如 TMUX7462F、TMUX7308F 或 TMUX7412F 器件。

    谢谢、

    Bryan