This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:连接5V 差分信号以获取3.3V 输出信号。

Guru**** 2950160 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061048/am26lv32-interfacing-to-5v-differential-signal-to-get-3-3v-output-signals

器件型号:AM26LV32

您好!

我们正在尝试在其中一个新产品原型中使用 AM26LV32、不确定 VCC、输入和输出电平。 差分编码器信号从12英寸远的位置进入 C2000 DSP 或 FPGA。 是否可以将+5V 差分信号应用于输入并期望+3.3V 输出信号能够直接馈送到 DSP?

此外、我们在 PCB 上具有很短的距离、不确定是否必须使用端接电阻器或不与上拉/下拉电阻器一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果信号频率如此之高、以至于在其他情况下会产生反射、则需要终端电阻器。

    如果在输入空闲或断开时需要定义的输出电平、则需要失效防护电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱明。