This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:请参阅辐射信息

Guru**** 2932520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16F95, DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1061067/ds16f95qml-sp-see-rad-info

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS16F95

您好!

您是否有5962F8961501VHA 的评级/信息 ?  我知道 TID 为300k,但似乎找不到任何单个事件信息…您能提供帮助吗?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    DS16F95是双极器件、因此 SEL 是意外的。

    TI 尚未对该器件进行重离子测试、但其他器件也进行了测试。  在产品页面的技术文档部分、有一个指向 LM4050辐射白皮书的链接、该白皮书还包含有关 DS16F95的一些数据。  参考文献中列出了一篇报告 ELDRS 和 SEE DS16F95QML-SP 测试结果的论文。  

    A. T. Kelly、R. D. Brown、F. Wong 和 P. R. Fleming、《DS16F95 RS-485收发器中的单粒子和低剂量率效应》、Proc。 IEEE 辐射。 效果数据研讨会记录、2010年7月、第94-99页