This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:电源要求

Guru**** 2872290 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341, LMH1297, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060905/lmh0341-power-requirements

器件型号:LMH0341
主题中讨论的其他器件: LMH1297LMH1219

您好!

我对 LMH0341的电源要求有一些疑问。 根据 AN-2145应用手册、建议 VRIPPLE 小于10mVpp、但在 LMH0341数据表中、VRIPPLE 的建议运行条件  应小于100mVpp。  使用 LMH0341为3G-SDI 设计评估板时、我必须遵循哪些标准?  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmen:

    请使用小于10mV 的要求。 LMH1297或 LMH1219等其他 SDI 产品需要的 电源噪声要低得多- 10mV。 通常、对于直流电源电容、我们甚至几乎不会接近10mV。  

    此致、、Nasser