This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:当△VOD 达到50mV 时、接收器的结束状态是什么?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060696/thvd1520-what-s-the-receiver-end-status-when-vod-reach-at-50mv

器件型号:THVD1520

大家好、

THVD1520数据表显示 △μ V VOD 范围为 +/- 50mV。  如果驱动 器△VOD 范围恰好是△Vod = 50mV 且 VA 和 VB 接近0、则接收器侧状态将会发生什么情况?  

我期待您的回复。 感谢您的支持。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈苔丝,

    感谢您的提问。 根据 EIA-485标准、RS-485接收器逻辑高电平的输入阈值大于等于+200mV、而逻辑低电平的输入阈值小于等于200mV。 这会为接收器输入创建一个400mV 不确定状态。  

    △userid="408987" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1060696/thvd1520-what-s-s-the-receiver-end-status-what-VOD-reACH -at-50mV]]如果驱动器△VOD 范围精确到示例 VOD =50mV 和 VA 且大约为0、接收器侧状态将会发生什么情况?  [/报价]

    如果 -200mV >= VOD = VA - VB <=+200mV (基本上说 VOD 在上图所示的不确定区域内)、则 THVD1520上接收器引脚"R"上的输出逻辑未定。 因此、如果 VA = VB = 0且 △VOD = 50mV、则该数据将处于不确定状态。

     TI RS485器 件旨在在总线线路上传输期间始终在总线线路"A"和"B"之间提供差分电压。  

    THVD1520具有内置 失效防护偏置。 如果收发器与总线断开(开路)、总线短路(短路)或总线未主动驱动(空闲总线)、则接收器输出逻辑将输出高电平。 见表2。 与/re 相结合的所有接收器输出逻辑状态。  

    如果您有任何疑问、请告诉我、

    此致、

    Tyler