Other Parts Discussed in Thread: TVS3301
您好、支持团队、
我的客户询问 TVS3301的并行用法。 您可以支持吗?
* TVS3301在61000-4-5中具有1kV/1100W 的性能。 如果他们放置两个并联的 TVS3301、这两个是否可以考虑支持2200W?
*它们假设 TVS3301也有钳位电压变化。 钳位电流如何在两个 TVS3301中流动? 除以一半还是不平衡?
*您对此用途是否有任何建议?
谢谢、
Koji Ikeda
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TVS3301
您好、支持团队、
我的客户询问 TVS3301的并行用法。 您可以支持吗?
* TVS3301在61000-4-5中具有1kV/1100W 的性能。 如果他们放置两个并联的 TVS3301、这两个是否可以考虑支持2200W?
*它们假设 TVS3301也有钳位电压变化。 钳位电流如何在两个 TVS3301中流动? 除以一半还是不平衡?
*您对此用途是否有任何建议?
谢谢、
Koji Ikeda
您好、Koji、
虽然我们没有任何有关这方面的 TI 官方数据、但我们在过去看到过几个类似的用例、其中多个 TVS 二极管并联以共享电流并提高整体系统额定功率。 但是、为了实现这一点、工程师必须在每个二极管上添加一个串联电阻器、以确保每个路径具有相同的接地阻抗路径。 这是因为并非所有 TVSS 都具有相同的击穿电压、通常任何具有最低击穿电压的 TVS 都会灌入大部分电流。 电阻器基本上会减慢电流、从而为所有其他 TVSS 提供击穿和开始传导的机会。
电阻器的值将取决于预期的浪涌电流和脉冲的长度。 有时、PCB 上的布线电阻就足够了。 理论上、由于数据表中的 VBR 变化约为3V、因此0.11欧姆的电阻会在27A (8/20us IEC 61000-4-5脉冲额定值)下产生3V 电压、在3A (10/1000us 脉冲额定值)下产生1欧姆电压。
如果您对此有任何其他问题、请告诉我。
此致、
Matt Smith