This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:当△VOD 达到50mV 时、接收器的结束状态是什么?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060699/thvd1520-what-s-the-receiver-end-status-when-vod-reach-at-50mv

器件型号:THVD1520

大家好、

THVD1520数据表指明 △VOD 的范围为+/-50mV。 如果 VA 和 VB 近似为0且△VOD 完全等于50mV、则接收器侧会发生什么情况? 谢谢。
此致、
陈苔丝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VA 和 VB 不会为零。

    数据表保证差分输出电压至少为1.5V、即 VA 至少比 VB 高1.5V、或 VA 至少比 VB 低1.5V。

    ΔVOD 规格表明、这些情况之间的绝对差值最大为50mV。 换言之、如果处于一种状态、VA 高于 VB 2.5V、则在另一种状态、VA 将介于 VB 以下2.45V 和 VB 以下2.55V 之间。