This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25833-Q1:BC1.2测试报告

Guru**** 1184690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1060739/tps25833-q1-bc1-2-test-report

器件型号:TPS25833-Q1

您好!

我使用 的是 TPS25833QWRHBRQ1。 该项目是一个简单的项目、具有双端口 USB Type-C 充电器。  

我想执行与 BC1.2相关的测试。 是否有任何有关 BC1.2的测试报告? 如果有、我认为执行测试会更好。

此致、

Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    很抱歉告诉您、我们的器件无法通过 BC1.2测试、因此我们没有类似的报告。 我们的器件不仅支持 DCP 标准、还支持 Divider 3和 Samsung 1.2、因此我们的器件无法通过 BC1.2。据我所知、市场上支持 DCP、Divider 3和 Samsung 1.2的所有器件都无法通过 BC1.2。

    谢谢、

    Kuno。