This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:请帮助查看原理图设计并就改进和可能的原因提出相同的建议?

Guru**** 1136410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131045/dp83tc811r-q1-pls-help-review-schematic-diagram-designing-and-give-same-suggestions-for-improvement-and-possible-causes

器件型号:DP83TC811R-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

我们当前遇到的问题是 PHY 芯片 DP83TC811RWNDTQ1无法与 FPGA (MAC)一侧的 RGMII 通信:

(1)连接从 MAC 到 PHY 的 SMI 管理总线、并且寄存器读写正常

(2)单个 MAC 上的环回是可通过的

(3) XMII 回送被阻止。 有关整个硬件的原理图、请参阅附件

e2e.ti.com/.../agr_2D00_300_2D00_dp83TC811.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    我们不应认为电路原理图此时有问题。  请 向我展示 您用于环回测试的过程和结果。  另请从0x00-0x1f 发送一个寄存器转储。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看并给出相同的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    寄存器转储显示链路未启动。 您是否能够实现连接?  

    请向我发送寄存器0x467和0x468的读数、以确认您处于正确的操作模式。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    网络现在已准备好进行通信、当前寄存器值如下所示。 现在发现 Ping 不稳定、延迟上升和下降、PHY 的某些寄存器配置是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaofu、

    " Ping 不稳定"和"延迟上升和下降"是什么意思? 请向我发送任何适用的屏幕截图或示波器截图。

    谢谢、

    David