This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:DVI 长度匹配详细信息和容差

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133048/ds16ev5110a-dvi-length-match-details-and-tolerance

器件型号:DS16EV5110A

您好!

   如下图所示、建议 EVM 原理图中的输入和输出差分对长度匹配、请提供长度匹配详细信息以及输入和输出侧的容差。

此致、

Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekanth、

    DVI 技术指标 V1.0规定接收器连接器允许的线对内偏斜为0.4 Tbit、接收器连接器允许的线对间偏斜为0.6 Tpixel

    有关这方面的更多信息、请参阅 DVI 规格。

    谢谢、
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Drew、

          请提供以密耳为单位的上述容差。

    此致、

    Sreekanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sreenekanth、

    以上是系统规格。  转接驱动器本身没有正常运行所需的线对间偏斜规格、但整个系统需要0.6 Tpixel 以内的线对间偏斜。

    关于对内偏移、数据表建议对差分对使用相同长度的布线。

    在容差方面、我将利用以下资源。  不过、理想情况下、尽量使配对的长度尽可能相似。

    https://electronics.stackexchange.com/questions/606967/intra-pair-length-mismatch-tolerance-for-12-5gbps-signals

    谢谢、
    Drew