This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:DP83TD510E

Guru**** 2933290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132156/dp83td510e-dp83td510e

器件型号:DP83TD510E

我们计划在点对点10Base-T1L 10M 单线对以太网通信的基础上实现实时电机和升降机控制。每端的线路终端都是 PHY 和 MCU。

但我们需要以下计时规格:
数据周期时间:= 62,5µs μ s 或更短。
数据抖动:< 100ns

这是否可行、或者您是否已使用 PHY 进行实时测试?

是否有可用的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的查询。 我不在办公室、明天9月7日回来后将查看此主题。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抖动位于电气规格中;其中25MHz 时的最大抖动为40ps、50MHz 通信时的最大抖动为650ps。 对于数据周期时间、62.5us 等于16kHz、比 PHY 在10MHz 下的运行速度慢。 这应该适合您的应用。 产品页面中有一个用于此 PHY 的 EVM。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我假设上面所示的抖动仅适用于 PHY、而不适用于包括 PHY、MCU 和电缆在内的整个点对点传输线路。 由于、如果没有采取计数器测量、那么10MHz 时产生的抖动为+/-100ns、不是吗?
    因此、至少需要在线路的两端都有一个精确的同步计时基准。
    我不知道在这种情况下是否需要使用 TSN。

    因此、我的问题是、如果基于10Base-T1L 10M 单线对以太网的整个传输线路的抖动可能小于100ns、或者如果10MHz 已达到要求、或者我必须切换到100MHz。
    是否有针对此类传输线路的参考设计、或者是否已进行了一些实验室测量、并针对抖动等结果进行了适当测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否尝试使用我们的 EVM 进行测量、以了解这些测量是否符合您的标准?

    此致、

    Gerome