This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:DS90LT012AQ 的阈值差异

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132749/sn65lvdt2-threshold-difference-with-ds90lt012aq

器件型号:SN65LVDT2

大家好、

我的客户需要对 这两个 IC 进行澄清、请参阅下面的详细信息。

我正在寻找 采用 SOT23-5封装且具有内部100 Ω 电阻器的 SN65LVDT2DBV LVDS 接收器 IC 的替代产品。   DS90LT012AQMFX/NOPB 是可能的备选器件。  因此、在比较两个接收器 IC 时、我在查看输入阈值规格时遇到困难。   

原始器件(SN65LVDT2DBV)的规格为+/- 100mV。  这似乎足够简单、无法理解。  但可能的新器件(DS90LT012AQMFX/NOPB)输入阈值规格显示为"0至-30 MV"。  规格表(第5页)中的以下段落似乎表明、该替代规格是性能增强型、但恐怕我不理解其工作原理。

   "阈值 LVDS 标准(ANSI/TIA/EIA-644-A)为 LVDS 接收器指定了±100mV 的最大阈值。 DS90LT012AQ 支持−100mV 至0V 的增强型阈值区域。 这对于失效防护偏置很有用。 阈值区域如图6中的电压传输曲线(VTC)所示。 典型的 DS90LT012AQ LVDS 接收器以大约−30mV 的电压进行开关。 请注意、当 VID = 0V 时、输出将处于高电平状态。 在施加+25mV 的外部失效防护偏置的情况下、典型的差分噪声容限现在是开关点与偏置点之间的差异。 在下面的示例中、这将是55mV 的差分噪声容限(+25mV−(−30mV))。 在−100mV 至0V 的增强型阈值区域中、该+25mV 的小型外部失效防护偏置(相对于0V)可提供舒适的55mV DNM。 在标准阈值区域±100mV 时、外部失效防护偏置相对于+100mV 或+125mV 需要+25mV、从而提供155mV 的 DNM、该 DNM 比 DS90LT012AQ 所需的失效防护偏置更强。 如果需要更多的 DNM、则可以通过更改电阻值来设置更强的失效防护偏置点。"

我的问题是、如果我的系统中有一定量的噪声被旧器件的+/-100mV 阈值抑制、那么它是否会被意外地记录为新器件中较小的负偏置窗口(0至-30 mV)中的数据?   

谢谢你。

此致、
5月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    [引用 userid="451819" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum 1132749/sn65lvdt2-threshold-differy-with -ds90lt012aq"]原始器件(SN65LVDT2DBV)的规格为+/- 100 mV。  这似乎足够简单、无法理解。  但可能的新器件(DS90LT012AQMFX/NOPB)输入阈值规格显示为"0至-30 MV"。  规格表(第5页)中的以下段落似乎表明、此替代规格是性能增强的、但恐怕我不理解其工作原理。[/QUERP]

    根据数据表、-30mV 被称为典型值。 请注意以下内容、即-100mV 至0V 是与第5页段落类似的新阈值、而不是-30mV 至0V;无需担心负偏置窗口中的噪声(因为负窗口仍然相同)、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您提供的信息、客户提出的其他问题、请参阅下面的详细信息。

     我注意到、负阈值窗口是相同的(-100mV)。  那么、我的下一个问题是如何处理正阈值?  这有点令人困惑。  'a'输入端相对于'b'输入端的电压将会记录一个正边沿?   
    它是否"高于中心偏置点1.2的零伏?"。  如果是、该寄存器是否会记录错误数据位?
    谢谢你。
    此致、
    5月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、May、  

    高于0V 的任何电压(在数据表建议范围内)应注册为 正边沿、为数据位提供逻辑高电平; 与下面的类似、谢谢。

    此致、

    Michael。