This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83843:支持10Base2

Guru**** 2694645 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132891/dp83843-support-for-10base2

器件型号:DP83843

您好!

我们正在寻找支持10Base2的 PHY。 这不是新程序、这是一个重新设计项目。 我们使用的是 AMD 的 MPC8260处理器和 Intel 的 LXT908 PHY。 但英特尔芯片已经过时。  其当前在 PHY 和处理器之间的串行数据传输。

我遇到了 DP83843、数据表显示它支持10Base2。 此芯片是否可用于10Base2应用? 是否可以共享任何参考设计?

此致、

Soumya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我就此问题咨询团队。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是一款非常旧的 TI 器件、除了 TI.com 上的器件之外、我们没有任何其他配套资料。10BASE2是一种过时的技术、在我们的当前 PHY 系列中不受支持。 此外、我们将无法支持有关该标准以及 DP83843的任何技术问题。

    此致、

    Gerome