This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 将全双工 RS485用于半双工应用-建议请求

Guru**** 2925940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1133296/using-full-duplex-rs485-for-half-duplex-applications---advice-request

器件型号:SN65HVD71

您好!

我们购买了全双工器件、需要将其用于半双工应用、即 Modbus。
为此、我们打算将全双工器件的 RX 和 TX 连接在一起。 这是否有问题?
要求提供咨询意见。
此致

Vinod Ganesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何半双工收发器都只是一个输入和输出连接在一起的全双工收发器。 在芯片外部执行此操作没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinod:

    Clemens 正确-在半双工器件中、它们是在内部连接的、因此在外部使用全双工器件进行连接不是问题。 我建议您将线路短接在一起的位置靠近器件、以帮助解决潜在的 EMI/EMC 问题。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson