This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:设计帮助和说明

Guru**** 2764365 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131210/p82b96-design-help-and-clarification

器件型号:P82B96

各位专家:

你好。 代表我的客户体验发布此查询、寻求您的建议:

我想使用 P82B96 IC 来延长 I2C 通信距离。
它将用于连接到两个温度/湿度传感器(BME280)、三个土壤湿度传感器(Catnip Electronics 的 I2C 土壤湿度传感器)和一个带有 Raspberry Pi 的光传感器(TSL2591)。
将使用的电缆将是屏蔽双绞线 Cat 6电缆、成对连接、如下所示:
1线对 SDA 和 GND
1线对 SCL 和 GND
1线对 Vcc 和 GND
1对未连接(或者如果更好、两对都接地?)

我需要以下问题的帮助:

  1. 我可以在 P82B96的缓冲侧仅安全地使用一个750欧姆的电阻对(SDA 和 SCL)吗?
  2. 如果750欧姆不是正确的值、您可以建议更合适的值吗?
  3. 整个缓冲侧只需要一个电阻器对、对吧?
  4. 图中未显示、但最好使用哪种散列二极管、BAT54A 或 BAT54C?
  5. 散射二极管需要安装在每个 P82B96缓冲侧、对吧?
  6. 是否有必要同时安装一个12v 齐纳钳位?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使第四对也成为 VCC/GND 可能是合理的。

    您只需要一个电阻器对。 其值取决于总线电容。 使用示波器检查波形。

    BAT54A/C 之间的差异在这里无关紧要。

    肖特基和齐纳二极管可防止由信号边沿振铃引起的过冲/下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢 Clemens 的回应。

    目前、我们没有范围。
    我们从数据表中的示例中获取了750欧姆电阻器值。
    对于100米和250米、电缆电容显示为不适用(基于延迟)。 在我的情况下、这是否也是如此? (电缆长度~26米)
    散射二极管需要安装在每个 P82B96缓冲侧、对吧?
    您能推荐使用钳位二极管吗? (将使用12v 电源)

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ω m 电缆的电容估计为1nF、需要大约330 μ F。 尝试一下。

    振铃无处不在;肖特基二极管仅保护其附近的器件。

    缓冲 I/O 最高可耐受18V 的过压、因此您可能不需要齐纳二极管。