This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS485的载波检测解决方案

Guru**** 2946650 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, SN74LVC1G123, SN74LV123A, SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1131197/sn65hvd75-carrier-detect-solutions-for-rs485

器件型号:SN65HVD75
主题中讨论的其他器件:Profibus、 SN74LVC1G123、 SN74LV123A、 SN65HVD3082E

您好!

我们希望接收来自 RX 数据的载波检测信号(我们使用 RS485半双工和现场总线1 Mbits、如 Profibus)。 实际上,我们想生成这个信号 ,以便获取 RX 帧并将其发送到 spybus ...  

您是否获得了解决方案或 TI 产品 来生成此载波解码(它可以是逻辑组件或 小型8051或 huart 或 PIC……)。  您最好能给我们提供建议

RX TTL 信号 RS485的屏幕截图链接、以及来自旧组件的载波检测。

https://ibb.co/s1mFXqC

因此、

布鲁诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 SN74LVC1G123等可再触发多谐振荡器;将收发器的 R 输出连接到/A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    Clemens 建议的解决方案很可能是实现这一目标的最简单方法。 通过连接可再触发多谐振荡器、可让控制器知道总线上何时存在/不存在 RX 数据。

    如果您有任何疑问、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、非常感谢您的快速回复、似乎正是我们想要的!  我想买一 个,我们可以很容易地焊接导线来测试它,但它并不简单(没有,另一个可用的参考?)。  

    对于 RXD 到连接、Q 是本例中的输出载波检测。 对于 Rext 和 Cext 引脚分配,我认为我们必须添加电阻器和 Capa 才能运行延迟? 您已经完成了这种开发、并有过电气系统价值的性能示例 ?  

    提前感谢

    布鲁诺。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用其他74xx123器件、如 SN74AHC123或 SN74LV123A、但它们具有两个通道。

    为所需的延迟选择 R 和 C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    Clemens 指向的选项是不错的选择-但它们有两个通道。

    话虽如此- SN74LV123A 的公式(用于设置输出脉冲持续时间):

    对于 CT 值< 1000pF:

    不同器件之间的差异可能略有不同、但它将出现在数据表中。

    请注意、如果需要从输入信号启用接收器、则存在延迟-当启用驱动器时、延迟约为10纳秒;如果禁用驱动器、延迟约为微秒。 因此、可能需要将其纳入系统。  

    我们拥有的与此应用类似的最新配套资料可在以下网站找到: https://www.ti.com/lit/ug/tidubw6/tidubw6.pdf?ts=1662066210844&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    但请注意 -此设计用于自动方向控制-使用555计时器监控 D 线、以确保发送器在1帧数据中处于活动状态。 因此、它不是您的应用、而是在某种相似的用例中使用类似的器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

    我们没有  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答和器件型号。 我刚刚订购了(库存中)。 我等不及要测试它们来验证原理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 schem 提供的持续时间  、也感谢  SN65HVD3082E 的其他解决方案。

    此致、Bruno。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您的解决方案可以为您提供很大帮助、从而解决我们的问题。 简单高效。 CD 工作正常。

    此致、Bruno。