This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:IO-EXPANDER-EVM 尺寸

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132961/io-expander-evm-io-expander-evm-size

器件型号:IO-EXPANDER-EVM
我购买了 IO-EXPANDER-EVM、
您能告诉我们电路板的尺寸吗?

用户指南
SLVUA592014年3月修订2014年7月

IO 扩展器 EVM 我检查过、但没有提到尺寸。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BoosterPack 跳线接头距离为1800密耳。 mm²电路板尺寸约为58×50 μ m。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    
    "BoosterPack 跳线接头距离"
    在电路板上1800mil (=约46mm)指示的位置是什么? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该板上没有、而 是 BoosterPack 规格中没有。