This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:搭接问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1128668/dp83869hm-strapping-issues

器件型号:DP83869HM

您好!

您能否提供有关何时采样自举信号的详细信息?

我曾假设它们将在 RESET_N 的上升沿进行采样、但情况似乎并非如此。   

我使用一个缓冲器来驱动 OPMODE_0自举(JTAG_TDO)、该缓冲器使用 RESET_N 作为栅极的使能。  我们以为在 DP83869HM 驱动 TDO 输出之前会停止驱动 TDO、但未正确采样自举。  我已验证缓冲器的工作状态是否符合预期。   

查看数据表、我没有看到有关何时对这些信号进行采样的任何时序信息。   

谢谢!

Kathy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathy、

    在 RESET_N 的上升沿之后几 us 对自举进行采样 由于缓冲器由 RESET_N 进行门控、因此缓冲器在 RESET_N POedge 之后立即驱动 JTAG_TDO。 RESET_N 释放后、您可以尝试将缓冲区门控30us 吗?

    --
    此致、
    Gokul。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不容易。 但我可能会看到我可以做什么作为实验。   

    我只是想验证我对问题的理解是否合理、这取决于部件的工作原理、听起来就像这样。  缓冲器具有小于10ns 的传播延迟、这肯定意味着我们在对信号进行采样时不会驱动信号。

    从长远来看、我可能只需移除缓冲器并绑带电阻器。  我已经验证了这在实验室中是有效的。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathy、

    感谢您的更新。 请随时向我发布。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kathy、

    您是否能够解决此问题?

    --
    此致、
    Gokul。