This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042G-Q1:TXD/RXD 的内部上拉电阻器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132314/tcan1042g-q1-internal-pull-up-resistor-for-txd-rxd

器件型号:TCAN1042G-Q1

大家好、团队、

您能否帮助检查 TXD/RXD 的内部上拉电阻器是什么? 我的客户希望获取用于系统评估的电阻器值。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    TXD 的上拉电阻通常为220k 欧姆。 对于 RXD、有效上拉电阻为~5Mohms、但 RXD 是推挽式架构。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 的回复、这很有帮助。