This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176BPE4的标记

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1132640/marking-for-sn65176bpe4

主题中讨论的其他器件:SN75176B

您好!

 您能告诉我该器件 SN65176BPE4上应该有什么标记代码吗?

似乎多个器件具有不同的标记。 遗憾的是、无法在数据表中找到该信息。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记为"SN75176B‍P":

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioana、

    Clemens 在器件标识的第一部分是正确的-但是封装通常会有更多信息/字符、这是批次代码信息。  

    如果您谈论的是器件上应该包含的批次代码信息(这将是 Clemens 共享内容之外的标记-我认为应该有更多内容) 这通常不包含在数据表中-但如果您在回复中包含器件标识、我可以检查它们是否是有效的器件。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。  

    是的、我在寻找应该在器件上的批次代码信息。

    标记代码:21AHP5M 和 22A1GJM

    您是否有包含此信息的报告/文档?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想了解这2之间是否存在任何功能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注(4)指出:

    器件上可能还有其他标记、这些标记与标识、批次追踪代码信息或环境类别相关。

    没有功能差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    是的、但我想知道每个字母/数字的确切含义。 如果能更容易理解这个问题、我还发现了一个 PCN、它涉及一些更改、这可能会有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该信息通常不会发布、因为它对假冒者很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ioana、

    您提供的 LTC 编号是有效的-因此它们来自 TI (即不是假冒的)  

    不同批次代码的器件之间没有功能差异-信息仅与器件的批次相关+生产日期代码。  这就是我真正能够在 LTC 信息上共享的所有内容。

    您所拥有的器件似乎也位于 PCN 之后-但是、对于器件操作而言、更改非常小、并且已在当前数据表+ PCN 通知中捕获。   主要变化是新的热参数、输出电压设置为最大 VCC 而非6V。 这不应导致使用这些器件时出现任何主要问题。

    如果 您遇到任何其他问题、请告诉我、我将看到我可以做什么!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!