This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869EVM:如何使用 DP83869EVM 生成10BASE-T 随机信号

Guru**** 2391195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1129281/dp83869evm-how-to-generate-10base-t-random-signals-with-dp83869evm

器件型号:DP83869EVM

大家好、

随机信号必须通过10BASE-T/te 合规性测试输出。
但是、我不知道如何输出信号。
我应该向寄存器写入什么内容?

此致、

Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您可以参考数据表中的寄存器0x25。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    成功输出随机信号。

    我对其他问题有疑问。
    以下脚本输出10BASE-T 标准信号是否正确?
    当我运行脚本时、不会显示波形。

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您能不能告诉我您需要的预期信令是什么? 我可以尝试检查寄存器配置是否正确。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我期望10Base-T TP_IDL 信号。

    TP_IDL 信号指示10Base-T 数据包的末尾

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    我认为您无法看到您所期望的信号、因为没有数据包传输。 当设置为该模式时、预期从 MAC 发送的数据包将出现在 MDI 线路上。

    如果 MAC 未连接、并且您仍然需要发送数据包、则可以在 PHY 内部使用自定义数据包生成器。
    对于此功能、除了上述寄存器外、请对0x0016 = 0xF020进行编程。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    在以下文档中、可以使用10Base 标准信号测试 TP_IDL、这是正确的吗?

    www.ti.com/.../snla239b.pdf

    抱歉、由于我错误代码、信号未出现。

    下图中的波形是使用10baseStandard 脚本观察到的。 不过、这是链路脉冲信号。

    这不是10BASE 标准信号,是吗?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    您观察到的波形是链路测试脉冲。 您能否确认 是否对0x0016 = 0xF020进行了编程?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我认为是这样。 我编程了0x0016 = 0xF020。

    未连接到链接伙伴。 它是否需要连接合作伙伴?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    行为有点奇怪。 请让我等到星期二再在我们的实验中重新创建此内容、然后返回给您。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    请尝试以下操作

    1. 0x0000 = 0x0100
    2. 0x0010 = 0x5008
    3. 0x0016 = 0xF001

    通过这些设置、我能够在我的设置中使其正常工作。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我能够使用您的脚本获取 TP_IDL 信号。

    但是、它在10Base-T TP_IDL 测试中失败。

    是因为它是10Base-Te?  您有解决方案吗?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    合规范围通常可以选择10Base-T 或10Base-Te。 请选择10Base-Te 并重新验证。

    这些测试是使用 双绞线模型(TPM)还是不使用双绞线模型(TPM)进行的? 如果使用 TPM 执行测试、请确保您使用的 TPM 对应于10Base-Te 而不是10Base-T

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    在此测量环境中、无法选择10Base-Te、因为应用程序已过时。

    是否有评估板可以对您的产品进行10Base-T 合规性测试?

    此致、

    Takatoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takatoshi,

    我们所有的最新 PHY 仅支持10Base-Te。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    感谢你的答复。

    我知道。

    此致、

    Taktoshi。